This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:每次我尝试打开已保存的项目时出现 TICS Pro 错误

Guru**** 2924030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1610020/lmk03328-tics-pro-error-everytime-i-try-to-open-a-saved-project

器件型号: LMK03328

您好:

当我尝试打开之前保存的 TICS Pro 工程时、收到一条错误消息“ Error unhanded application exception:试图除以零“。 每次都要重新创建 TICS Pro 工程。 我已经尝试在文本编辑器中将\n 替换为\r\n。 这不起作用。  

image.png

谢谢、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能与我分享您的项目吗?

    我将尝试重新创建问题并找出根本原因。

    也就是说 、当您将 ticspro 配置文件加载到 LMK03328 时、请在尝试将您的自定义配置文件或十六进制文件加载到工具中后选择“Default Configurations“并选择“EVM Default“。 是否会出现相同的问题?  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../FMC_5F00_CLK_5F00_NUMNBER-1tcs.tcs

    我附上了该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我遇到了您在此配置文件中遇到的相同错误。

    您能否与我分享 您正在使用的频率计划? 我想重新创建配置文件以解决 0 分频问题。  

      如果愿意、请随时向我发送一条消息、让我继续私下讨论  

    此致、

    Sandra   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要各种频率计划。 我的测试板上有 4 个时钟信号。 现在、您是否可以在输出 1-6 上使用 156.25MHz 创建一个、而不使用 7 和 8?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好、输出格式是什么?

    您将使用什么输入格式和频率?  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PRIREF_P 上的 25MHz SE 振荡器 所有输出均为 LVDS。 VDDO 为 3.3V。 状态 0 和 1 表示 PPL 失锁。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 提供的其他信息。 我将创建 .tcs 和 hex 文件、以便明天与您共享、或者最迟与星期一共享。

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在将其加载到 TICSPRO 之前、我建议卸载并重新安装软件、因为我预期会出现“Divide by zero“(零分频)错误、以防止您上传任何新配置。

    请参阅随附的 hex 文件。  

    e2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_E2E_5F00_Ryan_5F00_Larson.txt。 

    如果在重新安装 TICSPRO 后遇到任何问题、请随时对此主题作出响应。  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    同样的误差。 我已卸载并重新安装最新版本的 TICS Pro、没有任何变化。 我也在多台计算机上尝试过这种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我能够 持续重新创建您的问题、解决方法是更改 PLL Setting 页面。  

    下面是罪魁祸首  

     在 PLL1 和 PLL2 页面上、将分母值更改为大于 1 的任何值  

    此致、

    Sandra