This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM1802:有什么关于 CDCM1802 应用的问题?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1615147/cdcm1802-some-question-about-cdcm1802-application

部件号: CDCM1802

您好的团队、

我的客户有一些问题、请帮助提供建议。

谢谢

  1. 射频的最大输入电平(差分模式)?
  2. 射频输出电平(差模)?
  3. 射频输出电平是否可编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    我们的缓冲器专家目前不在办公室、但根据 数据表、请查看以下反馈:  

    射频的最大输入电平(差分模式)?

    800MHz 是最大输入频率

    射频输出电平(差分模式)

    LVPECL 格式的 800MHz 最大输出频率  

    LVCMOS 格式的 200MHz 最大输出频率  

    射频输出电平是否可编程?

    请参阅数据表的第 8.4.1 节  

    此致、

    Sandra