This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:请帮助我获取 LMK5B12204 的配置文件

Guru**** 2815495 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1608760/lmk5b12204-please-help-me-obtain-the-configuration-file-for-lmk5b12204

器件型号: LMK5B12204

 如图所示、PREREF_P/N 是 100MHz 的输入、XO 也是 100MHz 的输入、并且两个时钟具有相同的源。 我需要为 ADC 提供连续时钟信号以用作采样时钟。 频率应为 1GHz、500MHz 或 100MHz、并应尽可能减少抖动。 通过在 ZYQN4EG 的 PS 侧使用 SPI 接口配置此芯片、您能为我提供三个频点配置文件吗? 非常感谢。

 SCHEAMTIC_LMK5B12204.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ge:

    PRIREF 引脚有 100MHz 时钟。 您似乎需要使用 DPLL? 要启用 DPLL、它需要 XO 频率与 BAW VCO1 2500MHz 具有非整数关系、例如 48MHz、38.88mH 等 XO = DPLL 是与 BAW 相关的整数、因此如果启用 100MHz、则整数边界杂散会导致输出虚假。

    能否更改 XO 频率以与 DPLL 配合使用?

    此致、
    Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、我不知道您是不是中国人。写英文太累了、一开始我设计XO的晶振 Ω(TCXO)、领导是boss、建议用100M的buffer提供的、和REF是同源、搞得我也不敢反驳、目前已经投板了、需求就是给ADC输出三个频率做采样时钟、1G、500m、100m、配置用SPI接口、我自己用这个工具不是太熟悉、所以在官网请求TI帮我配置一下、至于Dpll用不用、我觉得无所谓、因为这个是数据采集卡、不需要系统同步、所以就是本地时钟、只用XO应该就可以了。大概就这么个情况。快过年、不知道节前能不能帮我出个一下配置文件。Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我不知道你是中国人。 用英语书写是累人。 起初、我为 XO 设计了晶体振荡器 (TCXO)。 领导者是 BOSS、建议使用所提供的 100M 缓冲区、这与 REF 相同。 我被吓坏了,不敢争辩。 目前、电路板是制造的。 要求为 ADC 采样时钟提供三个频率:1G、500m 和 100M。 该配置使用 SPI 接口。 我自己对该工具不太熟悉、因此我请求 TI 帮助我在官方网站上配置该工具。 至于是否需要 DPLL、我认为这无关紧要、因为这是数据采集卡、无需系统同步。 因此、它应该是本地时钟、只使用 XO 应该没问题。 就是这样。 这几乎是新年,我不知道我是否可以得到一个配置文件为你准备节日前.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ge Li、

    如果希望器件参考 PRIREF 源以实现长期稳定性、并且在启动时需要 XO 基准、则可以使用 DPLL。 XO 和 PRIREF 源不同。

    如果 您意味着 XO 和 PRIREF 的 100MHz 源来自同一个 缓冲器、我建议禁用 DPLL 并将器件锁定到 XO(APLL 模式)-输出将以 XO 为基准。

    以下是 OUT0 = 1GHz/ 500MHz / 100MHz 时的配置。
    e2e.ti.com/.../XO_3D00_100MHz _2C00_-OUT0_3D00_TCS_2D00_APLL1.tcse2e.ti.com/.../XO_3D00_100MHz 100MHz_2C00_-OUT0_3D00_TCS_2D00_APLL1.tcse2e.ti.com/.../XO_3D00_500MHz 100MHz_2C00_-OUT0_3D00_1GHz_2D00_APLL1.TCS

    1GHz 由 VCO2 生成

    500MHz 和 100MHz 由 BAW VCO1 生成

    这些时钟是否位于不同的电路板上、因此您需要 3 个 LMK5B12204 配置?

    如果这是更适合您系统的方法、该器件能够在 1 个 LMK5B12204 中生成全部 3 个时钟。

    此致、

    Riley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该时钟应用于 ADC 的采样时钟、因为采样率需要支持 1G、500M 和 100M。 因此、需要三个时钟频率。 因此、我们将开发上层软件、根据要求发出 PLL 的配置信息。
    我有一个请求给你。 此 TICS Pro 是否有任何教学视频? 我想系统地学习它。
    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考 TICS Pro LMK5B/5C 上的这些视频培训。  LMK5B12204 TICS Pro 略有不同、因为它比视频中介绍的版本简单、但 DPLL 系列的基本配置相似。

    https://www.ti.com/video/6362731785112?keyMatch=TICS%20Pro&tisearch=universal_search

    https://www.ti.com/video/6358429135112?keyMatch=TICS%20Pro&tisearch=universal_search#tab-1