This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04714-Q1:是否有一款评估模块

Guru**** 2921070 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832EVM, LMK04714-Q1, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1616449/lmk04714-q1-is-there-an-eval-module-available

器件型号: LMK04714-Q1
《主题》中讨论的其他器件:LMK04832、LMK04832EVM、LMK048368-LMK04832-EVM EP

您好!

是否有适用于此抖动清除器器件的评估模块/板?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Juzer、

    它不可用。 要进行功能评估、您可以使用 LMK04832EVM。 请注意、LMK04832 和 LMK04714-Q1 具有不同的封装。  

    LMK04368-LMK04714-Q1 的封装和引脚与 EP 兼容。 LMK04368-LMK0的 评估板 EP 可在 TI.com 中订购。