This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:MCU CLK 引脚电容

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1616111/tms320f28335-mcu-clk-pin-capcitance

器件型号: TMS320F28335

您好:

根据数据表 www.ti.com/.../tms320f28335-q1.pdf、页号:176-177

建议使用具有如下所示典型规格的振荡器
image.png

我们计划使用最大容性负载驱动能力为 15 pF 的晶体振荡器作为外部时钟。 根据我的理解、振荡器需要 12 pF 的最小负载电容 (CL)。 使用 15 pF 负载接近数据表的建议值。

您能否确认是否建议继续进行 15 pF 负载、或者是否建议使用更高的值? 此外、为确保可靠验证、应考虑哪些裕度?

提前感谢您


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有关负载电容规格、请参阅晶体供应商的数据表。 MCU 数据表提供了有关外部晶体的典型建议、不应被视为 晶体的真实规格。

    另请参阅此器件的硬件设计指南: https://www.ti.com/lit/an/spraas1/spraas1.pdf

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    感谢您的答复

    您能否分享 XCLK 引脚的电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以使用 2pF 作为典型数字进行计算。  

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    我 在之前的设计中使用了 TMS320F28335 (PCB)。 我想测试 XCLKIN 引脚电容、您能否建议测试程序来实际测量该值?

    谢谢您、
    Anudeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以使用 LCR 表测量 XCLKIN 引脚的输入电容。 您还可以通过以下方法来测试电容:使用方波电压驱动输入、然后测量方波的上升时间。 然后、使用 C * dV/dt = I_CAP 公式推导电容。  

    此致、
    马特