This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:状态输出、PRIREF/SECREF 监控器分频器输出

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1616118/lmk5b12204-status-outputs-priref-secref-monitor-divider-output

器件型号: LMK5B12204

您好、专家、

我对状态输出功能有疑问。
状态 0 和状态 1 引脚的输出设置包括“PRIREF/SECREF 监控器分频器输出、2 分频“。
如果使用该设置、STATUS 引脚是否会输出 PRIREF/SECREF 输入波形的监控器、而不仅仅是高电平或低电平?
例如、如果我要使用状态 0 监控 PRIREF、是否需要设置除 R48(偏移= 0x30)之外的任何其他寄存器?

此致
Egawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egawa:

    对于使用 STATUS0 引脚进行监控、您唯一需要设置的寄存器是 R48。 选择 2 分频选项应监控 PRIREF 频率除以 2。  

    此致、

    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaryd:

    感谢您的答复。
    我发现只需设置 R48 寄存器即可监测波形。
    我将在测试环境中试用一下。

    Egawa