This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:输出功率和相位偏移

Guru**** 2766625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1616831/lmx2572-output-power-and-phase-offset

器件型号: LMX2572

您好支持团队、  

我们正在使用 8 个 LMX2572 来调试一个新应用、我们注意到更改输出功率 寄存器会引入相位偏移。 这是正常的吗?

PLL 设置为产生 2400MHz。

第二个问题

在我欠偏移写入 MASH SEED 寄存器时、会在 PLL 的输出中引入相位偏移、可用于创建 2 个或更多相干输出。 当我需要更改频率、即从 2400 更改为 2463 时、我必须:

  1. 设置 PLL 寄存器
  2. 重新校准 VCO(写入 R0)
  3. 触发 SYNC 信号(Cat3 同步)
  4.  

我是否还需要通过写入寄存器来复位 MASH SEED、以便使用信号的预定义相位启动新频率? 在我的情况下,所有来源都应保持一致。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为更改输出功率设置不会影响相位、我需要在实验中验证。

    VCO 校准将重置 MASH、因此同步后、您需要再次对 Mashseed 进行编程以更改相位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答、我也是这样想的、我将等待您在实验室进行测试。 请在 2.4GHz 下进行测试、以便您还可以考虑 TTEST 中的寄生效应。

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在实验室中尝试了该方法、我尝试了 2400MHz 和 2463MHz、当更改输出功率设置时、相位保持不变。 我尝试了同步模式和非同步模式。