This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:时钟发生器建议

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1617100/lmk04828-clock-generator-recommendation

器件型号: LMK04828
Thread 中讨论的其他器件: LMK5B33216

您好:

我的客户正在寻找一个可以生成以下时钟信号的时钟发生器。

您能推荐最合适的 TI 时钟产品吗?

  - REF_CLK : 10MHz

  -输出时钟

   1) LVDS 输出:230.4MHz、156.25MHz(2 端口)、92.16MHz(2 端口)

   2) LVCMOS(1.8V):25MHz(2 端口)

   3) JESD:230.4MHz (LVDS) 和 3.6MHz (LVDS)、230.4MHz (LVPECL) 和 3.6MHz (LVDS)、230.4MHz (LVPECL) 和 3.6MHz (LVDS)

谢谢、

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    由于 156.25MHz / 25MHz 和 230.4MHz / 92.16MHz 时钟需要不同的频域、因此我建议在此处使用 LMK5B33216。 它有 3 个 PLL、因此可支持您的频率计划、还具有 SYSREF 分频器路径以生成 JESD 时钟。 这些时钟是否有任何特定的相位噪声或抖动要求?  

    此致、  

    Connor