This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H2108:未使用的引脚的端接

Guru**** 2949860 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H2108, LMK3H0102-Q1, LMK3H2104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1618307/lmk3h2108-termination-of-unused-pins

器件型号: LMK3H2108
主题中讨论的其他器件: LMK3H0102-Q1、LMK3H2104

我计划使用 LMK3H2108 器件系列的 LMK3H2108A16 型号、该系列将 OTP 页面的所有输出配置为 100MHz 100 Ω LP-HCSL;但是、如果可能无法使用所有输出、则应该如何端接已配置但未使用的输出? 数据表指出将未使用的输出引脚保持悬空、但我不确定这是否仅适用于器件配置(是配置还是禁用这些引脚)。

此问题也适用于 LMK3H0102-Q1 和 LMK3H2104 部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    LMK3H2108、LMK3H2104 和 LMK3H0102-Q1 未使用的输出引脚可以保持悬空、您必须连接各自的 VDDO_x 引脚、以避免上电序列问题。

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    明白了、感谢您的澄清!