This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2946:看门狗周期最小值最大值计算

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1618198/ucc2946-watchdog-period-min-max-calculations

部件号: UCC2946
主题: UCC3946 中讨论的其他器件

UCC3946 的数据表根据 64nF 的 CRP 指定了看门狗周期的最小值为.96S、最大值为 2.56s。 但是、应用信息状态看门狗周期为 25xCwp。

 

在计算不同 CWP 值的看门狗周期的预期范围时、是否应该假设基本变化为+/–40%并添加选定的 CWP 电容器容差、或者仅选定的电容器容差才会影响该周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kathleen:

    数据表值使用典型值进行表征、并在整个温度范围内进行了测试。 该值还用保护带填充、以帮助考虑器件和计时电容器在合理范围内的制造差异。 例如、如果您使用高容差/高漏电容器、并且不使用正确的电容器放置、则在最坏的情况下、+/–40%可能是不够的。  

    Jesse