This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:卷带宽度、卷带间距和引脚 1 方向象限

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1618048/lmk5b33216-tape-width-tape-pitch-and-pin-1-orientation-quadrant

器件型号: LMK5B33216

尊敬的您好

请提供胶带宽度、胶带间距和引脚 1 方向象限(左上或右/左下或右)

LMK5B33216RGCR

LMK5B33216RGCT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soorya:  

    您可以参阅下表中的卷带包装信息、如果需要任何其他信息、请告知我。  

    频率 磁带宽度 磁带间距 引脚 1 方向象限
    LMK5B33216RGCR 16mm 12mm 右上方
    LMK5B33216RGCT 16mm 12mm 右上方

    此致、  

    Connor