This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-SEP:LMX2694 SYNC 和 SYSREFREQ 逻辑电平

Guru**** 2915220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1617998/lmx2694-sep-lmx2694-sync-and-sysrefreq-logic-levels

器件型号: LMX2694-SEP

您好、  

 

有人能否确认 LMX2694 上的 SYNC 和 SYSREFREQ 输入是否与 1.8V 驱动器兼容? 此外、CE 的近似输入阻抗是多少?  

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    是、SYNC 和 SYSREFREQ 都支持 1.8V 逻辑。

    CE 是 CMOS 输入、我假设它具有高阻抗。