This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1108:单端到差分的推荐缓冲器。

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1108, LMK01000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1617702/lmk1c1108-recommended-buffer-for-single-ended-to-diff

器件型号: LMK1C1108
Thread 中讨论的其他器件: LMK01000

尊敬的先生或女士:

LMK1C1108 可实现非常好的附加相位噪声性能(已测量 100MHz 时为–168dBc/Hz)。  但其输出是单端的。 我不想放弃差别的好处。 要容易得多。  

我在您的 产品系列中找不到符合这些规格的缓冲区。 我已经测量了 LMK01000、这使得它仅可达到–158dBc/Hz(测量值)。

以下是我的问题:

  1. 是否有任何其他可转换为差分并保持–168dBc/Hz 的缓冲器?  此时的逻辑级别并不重要。 我猜秋千越高越好。
  2. 是否可以选择使用平衡 — 非平衡变压器? 你有这方面的经验吗?  
  3. 数据表中给出的值(例如 LMK01000 — 第 7 页、“本底噪声“)是差值还是单端值?   

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gruffalo:  
    我们没有任何差分因素会达到本底噪声如此低的水平。  
    平衡 — 非平衡变压器可以正常工作,但它们始终会稍微衰减您的信号-我已经看到平衡 — 非平衡变压器产生了有趣的相位噪声响应。  
    3、差速器

    您的应用是什么? 输入频率、所需的输出频率数量以及接收器所需的格式?  

    此致、  

    Vicente