This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216A:最小功耗

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1617602/lmk5c33216a-min-power-consumption

器件型号: LMK5C33216A

您好:

以 TICS Pro 和 ROM1.TCS 作为起点、我已禁用除 APLL3 和输出 6 之外的所有输出、DPLL 和 APLL。  我需要一个锁定到外部 491.52MHz TCXO 的 48MHz 低抖动输出。

这是得到的 APLL3 设置。  我在 TICsPro 中看不到任何功耗指示。  为了实现上述目标、为了实现最少量的功能、电流消耗应该怎么办?

谢谢

Joe

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、  

    正如您指出的、TICS Pro 没有 内置功耗计算器。 通过查看数据表中的功耗特性、我预计您的配置的总功耗约为 225mA * 3.3V = 742mW。 我还将电流消耗的细分放在下面以供参考。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    耦合 典型电流消耗 (mA)
    XO 输入 3.5
    XO 倍频器 0.3
    APLL3 120
    模拟偏置 42
    数字 34
    HSDS 驱动器 25
    总计 224.8.

    此致、  

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Connor。  根据数据表中 IDD-ANA 和 IDD-DIG 的措辞、我得到了类似的结论。  我注意到 APLL1 可以被禁用、并希望这可以显著降低该电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、  

    正确、在我的电流消耗估算中、我假设 APLL1 处于禁用状态。