This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E08:LMK61E08:出厂编程的输出频率

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1616520/lmk61e08-lmk61e08-factory-programmed-output-frequency

部件号: LMK61E08

我是否可以订购具有出厂编程的 260MHz 输出频率的 LMK61E08? 如果不是、您能否推荐具有相同占用空间的备用 OSC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    如果您有指定的 TI 销售代表、您可以与他们联系、讨论创建我们 LMK61 系列定制工厂编程型号的选项。 否则、我们没有使用 260MHz 频率在相同的 7mm x 5mm 封装中预编程任何振荡器。  

    此致、  

    Connor