This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:有关使用 LMX2592 的问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572, LMX2592, LMX2592EVM, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1616679/lmx2592-questions-about-using-lmx2592

器件型号: LMX2592
主题中讨论的其他器件:LMX2595、LMX2594、LMX2572

TI 团队大家好、
我计划在现有无线电系统中使用 LMX2592 作为 Analog Devices HMC832 (PLL +集成 VCO) 的替代产品。 我想确认 OSC 输入、射频输出和引脚 30 处理的建议用法。
 
1.应用背景
-现有设备: HMC832 (PLL +集成 VCO )
-替换候选: LMX2592
-一个设备使用 5 ×LMX2592 设备。
-每个设备的输出频率如下:
 1) 353.7MHz(固定)
 2) 340.0MHz(固定)
 3) 1795–1995MHz 或 1845–1945MHz
 4) 1820–2020MHz 或 1870–1970MHz
 5) 1262.5MHz(固定)
 
我目前正在设计替代 PCB、需要决定如何连接 OSC 输入引脚和射频输出、以及如何处理引脚 30。
2. OSC 输入(基准时钟)–单端使用
在我的设计中、我想使用单端基准时钟来驱动 OSC 输入。
但是、在 LMX2592 数据表(修订版 C)和 LMX2592EVM 原理图 (SNAU195) 中、OSC 输入 (OSCinP/OSCinM) 始终显示为差分输入。 我找不到 OSCin 单端操作的清晰说明。

 

问题 1: 对于单端运行、我是否可以只驱动其中一个 OSC 输入引脚?
-例如:使用交流耦合驱动 OSCinP ,并使 OSCinM 保持未使用状态。
-或者,或者:使用交流耦合驱动 OSCinM ,并使 OSCinP 保持未使用状态。
-是否有任何限制,我必须只使用 P 侧 (OSCinP ),或者我可以使用 P 或 M ?

 

问题 2: 如果单端信号只使用一个 OSC 输入引脚(例如 OSCinP)、那么对于另一个引脚 (OSCinM)、建议采用什么处理方法?
-是否可以让 OSCinM 保持开路(无连接)?
-或者 OSCinM 是否应该交流耦合到 GND(例如,通过电容器创建交流接地)?
-对于使用单端参考时钟的 LMX2592、是否有任何官方建议或应用手册?

 

如果有推荐的示例电路(即使是从 LMX2594/LMX2595/LMX2572 等类似器件系列中)、我也希望获得参考。

 

3.射频输出 (RFoutA / RFoutB) 和单端使用

 

在我的应用中、对于每个 LMX2592 器件、我将只使用一个射频输出路径 (RFoutA 或 RFoutB)。 我计划将该射频输出用作单端信号。

 

问题 3 RFoutA 和 RFoutB 之间是否有任何性能差异?
例如、在以下方面:
-可用频率范围,
-输出功率范围、
-相位噪声、
-虚假的性能,等等

 

或者、我是否可以将 RFoutA 和 RFoutB 视为功能等效的、只需根据 PCB 布局的便利性选择其中之一?

 

问题 4 对于我不使用的射频输出路径(例如 RFoutB)、以下过程是否正确?
-通过寄存器设置禁用 RFoutB(断电/输出禁用),和
-使 RFoutB 引脚 (RFoutBP、RFoutBM ) 在 PCB 上保持未连接状态。

 

是否建议使用这种方法来处理未使用的射频输出通道?

 

4.差分引脚的单端射频输出

 

当我使用 RFoutA(或 RFoutB)时、我想使用差分对的单端输出。

 

问题 5. 对于单端射频输出、我是否可以使用 RFoutAP 或 RFoutAM(或 RFoutBP/RFoutBM)?
-例如,是否可以使用 RFoutAP→交流耦合电容→50 欧姆布线,并使 RFoutAM 不使用?
-或者我可以用同样的方式使用 RFoutAM 吗?

 

如果有推荐的选择(例如,“使用 P side 实现单端输出“)、请告诉我。

 

问题 6. 对于差分对的另一侧(例如,当我使用 RFoutAP 作为单端输出时、RFoutAM)、建议采用什么处理方法?
-是否可以让未使用的 RF 引脚保持开路(无连接)?
-还是应该以某种方式端接(例如,交流接地或 50 欧姆端接)?

 

如果有关于在单端模式下使用 LMX2592 射频输出的官方建议或应用手册、请告诉我。

 

5.引脚 30 处理(EVM 上 NC 与 680 Ω 接地电阻)

 

关于引脚 30、我看到 LMX2592EVM 原理图和最新数据表之间存在差异。

 

-在 LMX2592EVM 原理图 (SNAU195) 中、引脚 30 通过 680 Ω 电阻连接到 GND。
-在 LMX2592 数据表修订版 C 中、引脚 30 标记为 NC(无连接)。

 

问题 7 对于新设计、引脚 30 的正确和推荐处理方法是什么?
-按照数据表修订版 C (NC)、在 PCB 上(无布线,无下拉电阻)保持引脚 30 未连接是安全的吗?
-还是我们应该遵循 EVM 原理图(680 欧姆接地)?

 

换句话说、对于使用最新 LMX2592 器件和数据表修订版 C 的新设计、“使引脚 30 悬空(无连接)“是正确的实现吗?

 

6.参考资料

 

- LMX2592 数据表(修订版 C)
- LMX2592EVM 用户指南:SNAU195

 

如果有任何描述以下内容的更新文档或应用手册:
-单端 OSC 输入使用,和/或
-单端射频输出使用
对于 LMX2592、如果您能向我介绍它们、我将不胜感激。

 

非常感谢您的支持。

 

此致、
柳介
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OSC 输入

    您的时钟格式和幅度是多少?

    射频输出

    RFoutA 和 RFoutB 之间没有性能差异、您可以使用其中一个。

    未使用的输出可编程为断电、引脚可保持悬空。

    如果仅使用其中一个输出引脚、则未使用的引脚仍需要上拉和端接。 P 和 M 引脚除了异相外没有性能差异。

    引脚 30

    芯片内部没有物理连接、您可以将此引脚悬空、直接短接至地或通过电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。

    它们使用 10MHz OCXO 作为基准、PLL (ADF4111)+VCO 会生成 300MHz。
    1:353.7MHz(固定)
    2:340.0MHz(固定)
    5:1262.5MHz(固定)
    由正弦波分布和放大并馈送。

    DDS 为上述信号生成 30MHz 频带信号。
    3:1795~1995MHz 或 1845~1945MHz
    4:1820~2020MHz 或 1870~1970MHz
    由正弦波提供。

    趋势

    →我不知道怎么回答。

    直流切断电容器插入电源的输出端和 LMX2592 的输入端。

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***-San:

    对于单端输入、原理图如下所示: