This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:LP‑XDS110ET

Guru**** 2925850 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, TMDSEMU110-U, LP-XDS110ET, UNIFLASH, TMS320F28069, TMDSEMU200-U, ALGO-3P-UISP1-TI, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1617560/msp432e401y-lp-xds110et

器件型号: MSP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110ET、MSPM0G3507、 UNIFLASHTMS320F28069TMDSEMU200-UALGO_3P-UISP1-TI、TMDSEMU110-U ENERGYTRACE

大家好、我使用 LP-XDS110ET 通过 XDS110 输出连接器刷写和调试控制器 tms320f28069upzps、但它根本无法工作。 我不知道为什么

此致  

Ali Mousa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ali Mousa、

    首先要检查的几个事项:

    •  其他程序是否正确检测到您的 LP-XDS110ET?
    • 您是否使用 10 针 JTAG 连接器?
    • XDS110 的绿色 LED 灯是否通电(稳定绿色)?  
    • 尝试刷写/调试 TMS320 时是否遇到任何错误?
    • TMS320 是否使用定制 PCB、而且您是否已经审查过 PCB?  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、
    感谢您的答复。


    关于第一个问题:LP‑XDS110ET 正常工作、因为我能够使用 Code Composer Studio 和 UniFlash 刷写 MSPM0G3507 控制器。
    此外、我能够使用 XDS110 JTAG 调试探针刷写 TMS320F28069UPZPS 微控制器、并使用 LP‑XDS110ET 和 XDS110 JTAG 调试探针成功刷写了 LP‑MSPM0G3507。

    在整个刷写过程中、TMS320F28069UPZPS 的 RST 引脚是否需要保持低电平?
    提前感谢您的支持。

    此致、
    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    此外、我还能够使用 XDS110 JTAG 调试探针刷写 TMS320F28069UPZPS 微控制器

    感谢您的确认、看来 JTAG 电缆已正确连接到 XDS110、并且可以刷写 TMS320!  

    TMS320F28069UPZPS 的 RST 引脚是否需要在整个刷写过程中保持低电平?

    遗憾的是、我不熟悉这个特定的器件、因为我们可以刷写器件、所以可以使用逻辑分析仪在刷写过程中测量引脚的状态、看看引脚何时变为高电平或低电平。  

    我还想问、当错误发生时、刷写的闪存是否与 JTAG 不同? 此外、根据其他器件的经验、我们应检查 SWD 引脚、就像它们连接到其他一些外设并且可能在调试/刷写期间处于活动状态(更改状态)一样、这会导致错误。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我正在使用 JTAG 刷写控制器。

    LP‑XDS110ET 是否支持不基于 ARM 架构的微控制器?

    谢谢、
    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    查看 XDS110ET 器件页面、不会直接将 C2000 视为受支持的器件。 在 TMS320F28069 产品页面上、您可能会使用 ALGO-3P-UISP1-TI 编程器或 TMDSEMU200-U (XDS200) USB 调试探针。  

    TMS320F28069 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、


    您能否向我们提供以下调试探针的原理图:


    TMDSEMU110‑U(XDS110 JTAG 调试探针)–www.ti.com/.../TMDSEMU110-U?
    我想了解 XDS110 JTAG 调试探针和 LP‑XDS110ET 之间的差异

    谢谢、
    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    从另一个线程引用另一个层:
    遗憾的是、XDS110 独立 Pod (TMDSEMU110-U) 设计文件不是公开的。 如您所说、简化版嵌入在 Launchpad 和开发套件中。“

    我想了解 XDS110 JTAG 调试探针与 LP‑XDS110ET
    之间的差异

    “虽然对独立 XDS110 的更改要大得多(主要是由于辅助和扩展连接器)、但基本功能可以在各种实现中找到:MSP432 是最完整的、因为它支持 EnergyTrace。“  

    独立的 XDS110 有一个“扩展接口“、还可以查看  支持 C2000 MCU 的 XDS110 调试探针文档。  

    (1) CCS/TMDSEMU110-U:XDS110 设计文件(原理图,BOM,固件)- Code Composer Studio 论坛 — Code Composer StudioTm︎ — TI E2E 支持论坛

    谢谢、
    Alex F