This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCUN1208LP:设置为 LVDS/HCSL 时的单端输出

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCUN1208LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1619203/cdcun1208lp-single-ended-output-when-set-to-lvds-hcsl

部件号: CDCUN1208LP

当使用具有 2.5V HCSL 或 LVDS 输出的 CDCUN1208LP 时、是否可以将 P 输出之一仅用作 LVCMOS 接收器的单端输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不太可能 — 您的 CMOS 接收器会有特定的输入摆幅  
    HCSL 或 LVDS 很可能不满足单端要求的摆幅。  

    如果您需要 LVCMOS 输出、请改用 LMK1C 系列。  

    此致、  

    Vicente