This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:修订版 J 和修订版 K 之间的差异

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1619782/tlc555-difference-between-rev-j-and-rev-k

器件型号: TLC555

尊敬的技术支持团队:

我已在电路板上采用 TLC555CP。

TI 将数据表中的修订版本从 Rev.J 更改为 Rev.K。

它似乎改变了“放电开关关断级电流“、并且略高。  

这到底会对什么产生影响? 对当前设计是否有影响?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD、

    这意味着在放电开关关闭时流入引脚 7 的电流会稍高一些。  我预计这不会影响大多数 TLC555 应用。

    最大变化是 120nA 到 280nA。 如果 DISCH 上的上拉电阻为 1M Ω、则电压差为 (280nA-120nA)* 1M Ω= 0.16V