This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:检查 TPS2490DGS*和 TPS40055*的勘误表

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1615666/tps2490-check-errata-of-tps2490dgs-and-tps40055

器件型号: TPS2490
Thread 中讨论的其他器件: TPS40055

它可能关心的对象、

 

我是 AVIAGE 系统的组件工程师 Anna。 我们已购买您的器件 TPS2490DGS*和 TPS40055*来进行产品开发。

 

我是否可以勘误这两个器件以供参考?

 

由于我们需要每年检查两次复杂零件的勘误表、很抱歉再次打扰您。

 

请帮助转发给任何相关人员。

 

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我将 与我的团队核实、然后返回给您

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    对于 TPS2490DGS 器件、我们在过去两年中没有发生任何变化。

    请发布另一个 TPS40055 的 e2e。

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

     TPS40055 上有任何进展?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    请发布新的 TPS40055 e2e。

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将提出一个新的 e2e。 实际上、过去我在同一个 e2e 中收到了这两个部分的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请提出来。

    此致、

    Mani。