This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:SPI 端口上的引脚不会达到数字逻辑的最小电压。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1618842/lmx2572-pins-on-spi-ports-not-reaching-minimum-voltage-for-digital-logic

器件型号: LMX2572

大家好、我们是一个小型研究团队、希望将 LMX2572 用作可编程和可调节的 PLL、但无法与芯片通信。

我们从示波器屏幕截图(随附)中发现、SPI 线路上的数据是正确的、但是电压完全低于数字“1"的“的预期范围、大约为 1.7V。我们还购买了一个工作正常的评估模块、这表明 SPI 线路上的数字高电平按预期约为 2.8V 至 3V。

最初、我们假设此错误是 ESD 或不包括 EVM 上 SPI 线路上存在的 12k Ω 串联保护电阻器导致的、但替换 LMX2572 并添加串联电阻器没有产生任何变化。

我们的电流消耗为 42mA、我们使用 Raspberry Pi 的 RP2040 与 LMX2572 通信。 SPI_LMX2572.jpg

请为我们提供有关此问题发生原因的任何指导、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您已经指出的、SPI 电压只有 1V、低于 VIH 要求。 首先、您需要了解为什么电压为 1V。  

    图中的信号是什么? SCK 或 SDI? 为什么中间的信号被拉高?

    测量 SPI 信号时、 还应同时测量所有三个 SPI 信号、以验证时序。