This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005:应用问题

Guru**** 2951110 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1609953/cdcm7005-application-question

部件号: CDCM7005

您好:

我们的客户对 CDCM7005 的工作原理有一些应用问题。

Q-1:如果 (2) PRI_REF 未锁定、而 (1) VCXO_IN 时钟进入、(3) PLL_LOCK 输出高电平?

Q-2: 当客户通过 PRI_REF 时钟通过外部电路转换到其他时钟时、他是否需要通过 REST/HOLD 引脚输入复位信号?

Q-3:除非他在上述 Q-2 中复位、否则 PLL_LOCK 是否进入高输出?

image.png

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    客户是自动还是手动切换 PRI_REF 和 SEC_REF?  

    根据数据表第 9.3.2.1 节:“如果 PFD(相位频率检测)处的参考时钟(PRI_REF 或 SEC_REF 时钟)和反馈时钟(VCXO_IN 时钟)的上升沿在预定义的锁定检测窗口内、或者如果没有出现频率偏移、则在预定义数量的连续时钟周期内、则 PLL 被锁定(设置为高电平)。 如果 PFD 的参考时钟(PRI_REF 或 SEC_REF 时钟)和反馈时钟(VCXO_IN 时钟)的上升沿超出预定义的锁定检测窗口、或者如果出现频率偏移、则 PLL 解锁(设置为低电平)。“

    您可以参考此 E2E 主题 来手动选择时钟参考

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    客户问题是 PLL_LOCK=高电平、即使 PRI_REF 时钟已针对 VCXO_IN 时钟解锁。 所以我认为这是时钟超出 PFD 的锁定检测窗口的条件。

    这就是为什么会询问我们是否可以看到另一个 PLL_LOCK=高电平条件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IMI-SAN,

    您能通过电子邮件主题与我分享客户原理图吗?  

    您是否还能分享/HOLD 引脚的状态及其编程设置? 这可能会导致与您 描述的内容类似的问题、请查看数据表的图 21  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于几周前讨论移至电子邮件、因此关闭该主题

    此致、

    Sandra