This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595RHAT

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1619338/lmx2595-lmx2595rhat

器件型号: LMX2595

尊敬的 Texas Instruments 支持/应用团队:

我目前正在使用进行高性能射频系统设计 LMX2595RHAT PLL/VCO。 为了完成我们的表征和仿真阶段(尤其是对于包括噪声,杂散行为和混频器/接收器交互在内的精确系统级分析)、我需要数据表中发布的之外的详细模型和数据。

具体地说、我想请求如下:


1.噪音和杂散

  • 数据表中尚未提供的额外频率偏移下的相位噪声数据(尤其是偏移更接近但超过 100kHz)。

  • 任何测得的集成相位噪声与频率范围间的关系图。

  • 在频率/调谐范围内测得的杂散和谐波曲线。

  • 不同电源和负载条件下的典型抖动值。

问题:

  1. 您是否有针对各种输出频率的扩展相位噪声图(例如 1 Hz 至 1MHz 偏移)?

  2. 在典型锁定条件下、是否有有关 PLL 生成的谐波和杂散音调的数据?

  3. 杂散敏感系统设计是否有建议的裕度或保护频带?


2. S 参数集

我需要将 LMX2595RHAT 的 S 参数数据集用于微波仿真工具(ADS、Microwave Office、HFSS 等)。

问题:

  1. 是否有完整的 S 参数触点 (.s2p 或.s4p) 组可用于射频输出、电源引脚和基准输入?

  2. 如果是、它是否涵盖基频和谐波区域的相关频段?

  3. S 参数是否已剥离到封装引脚或电路板焊盘上?


3.宜必思(或同等标准)行为模型

对于包括电源和瞬态效应在内的混合信号仿真、高保真 IBIS 或行为模型将非常有用。

问题:

  1. 您是否具有针对 LMX2595RHAT 的 IBIS-AMI、Verilog-AMS 或等效行为模型?

  2. 该模型是否包含实际的噪声行为和输出驱动特性?

  3. 如果不是 IBIS、是否有建议的 spice/宏模型可用于系统级抖动和噪声仿真?


4、其他建模说明

如果扩展模型是专有的或受 NDA 保护的、我愿意签署相关的保密协议来访问它们。

问题:

  1. 在共享扩展 PLL 特性数据之前、您是否需要 NDA?

  2. 仿真数据是否有任何许可或使用限制?


我非常感谢您提供的任何详细信息、包括测量图、模型存档和推荐使用说明。 这将大大有助于满足我们的业绩和核查要求。

提前感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我没有您要求的所有内容。 为了更好地为您提供支持、我 建议您联系我们当地的销售团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我理解您可能无法直接访问所有请求的材料。 但是、此查询与 LMX2595RHAT 的详细器件特性和高级仿真要求有关、因此如果您能指导我在 Texas Instruments 内找到负责处理 PLL 建模和表征数据的适当技术联系人、那会非常有用。

    具体而言、我正在寻找:

    • 扩展的相位噪声和杂散表征数据

    • 任何可用的 S 参数文件

    • IBIS、SPICE 或行为仿真模型

    • 有关基于 NDA 访问高级建模文件的信息

    请您:

    1. 分享相关当地销售或现场应用工程师的详细联系信息?

    2. 或者、在内部将此请求上报给相应的建模或 RF 应用团队?

    此信息对于完成系统级射频验证和仿真阶段至关重要。

    我感谢您的帮助、并期待您在后续步骤中提供指导。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 TI.com 上提供的 IBIS 模型外、您没有其他要求。

    我们还提供了 PLL Sim (www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW) 、可以帮助我们设计环路滤波器并仿真相位噪声。

    我会将您的联系信息发送给我们的销售团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清并将我的联系信息转发给销售团队—感谢您的支持。

    我知道 TI.com 上提供的 IBIS 模型、我们已经使用 PLLatinum Sim 进行环路滤波器设计和相位噪声估算。 但是、我们的要求不仅仅是环路仿真。

    对于我们的系统级射频验证、我们需要:

    • 在整个频率范围内测得的谐波和杂散曲线

    • 在典型数据表图之外提供详细的相位噪声表征

    • 用于精确射频路径仿真的任何可用 S 参数数据

    • 封装级或输出级建模信息(如果根据保密协议提供)

    我们的应用涉及高频射频接收器架构、其中谐波行为和输出特性会显著影响混频器性能和整体系统噪声。

    如果这些数据集未公开提供、我们愿意根据保密协议(如果需要)继续操作。

    我期待与您的销售或应用团队进一步讨论此问题。

    再次感谢您的帮助。

    此致、