This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:询问 TLV840 复位延迟时间

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1619777/tlv840-ask-tlv840-reset-delay-timing

器件型号: TLV840

专家:您好:

 我的客户希望使用 TLV840 系列器件、并需要设计 1 秒复位延迟请求。

 我们检查了最大延迟选项为 200ms (I verion)、如下图 5-1 所示  

但是、我们发现 CT 引脚可以放置 10uF、来将最大值设置为~6.2s delaty 选项、  

我想知道我们可以将哪个完整 PN 设置为延迟时间=1 秒要求吗? 谢谢你  

image.png

 

image.png

 

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    TLV840 之后第一个字母中带有“C"或“或“M"的“的任何器件都将具有 CT 引脚和可编程时序。 例如、 TLV840CADL29DBVR 和 TLV840MADL29DBVR 都具有可编程时序。  

    所需的阈值电压是多少? 一旦知道完整的器件型号、我就可以提供该器件型号。

    -亨利