This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102-Q1:LMK3H0102TV1RGTRQ1:贮存温度范围

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1619833/lmk3h0102-q1-lmk3h0102tv1rgtrq1-storage-temp-range

器件型号: LMK3H0102-Q1
主题中讨论的其他器件: LMK3H0102

尊敬的团队:

 

请帮助确认 LMK3H0102TV1RGTRQ1 的贮存温度范围。

此外、告知我们该范围是否适用于所有时钟发生器或时钟和计时器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您向 LMK3H0102 指出、信息似乎缺失、我将在内部 更新数据表。  该器件的贮存温度最小值为–65C、最大值为 125°C  

    您可以参考数据表中“ 绝对最大额定值“部分下每个时钟器件的贮存温度。

    此致、

    Sandra