This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:配置剂量不工作输出不变

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1611343/cdce62005-configuration-dose-not-work-outputs-do-not-change

部件号: CDCE62005

修复 SPI issiu 后,我现在有问题,我通过 SPI 加载到芯片的配置没有应用。

读取芯片可以正常工作、我会得到默认配置作为答案。
但在写入时:

0x81860320、 
0x81020301、
0x81040302、
0x68840303、
0x81840314、
0x10000A45、
0x04BE24F6、#是否尝试过它
0xBD90FBF7、

0x80BE24F6、
0x84BE24F6、#toggle 6 22 可在配置更改后进行 VCO 重新校准
0x80BE24F6

对于芯片、默认配置将应用、另一个有趣的是、即使在重新调用 VCO 时、输出也不会旋转。 也许切换时间有其他时序限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guido、

    我们在这里有一个板、我们可以查看并尝试确定 SPI 不正确写入的原因是什么。 我会看一下我的结束、由星期一回复您。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guido、  


    很抱歉耽误您的时间 — 我手头有电路板,正在努力将其启动。 我已启动并运行电路板、目前正在调试 SPI 接口。 我会告诉您我是否能够重现您的顾虑或 确定问题。  

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    我在使用旧接口时遇到问题、需要安装一些不同的软件。 一旦我能够尽可能地复制您的设置、我将尽快收到更多更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、
    感谢您的努力、我的邮件帐户出现了一些问题。
    为了您的信息、我不使用开发板、而是直接在 PCB 上对芯片进行编程。
    做一个 PCB 设计缺陷,我恨芯片在测试模式可能打破了我不知道的东西。
    但是、如果您能告诉我它是否支持此配置、将会有所帮助。 我使用了提供的配置软件保存 INIT 文件并从中复制了寄存器配置、然后在发现有必要后手动添加了切换操作。
    这样您就能更好地了解我的流程。
    此致、
    Guido。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    我们将研究此问题、并 在下周初回复您  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guido、

    您是否在使用 TI.com 中的独立 GUI? 我看不出注册组合在我的最后工作,但坦率地说,我从来没有处理过这个特定的部分。 我可以询问您将其用于什么应用吗? (频率等)

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、
    很抱歉我迟到的答复。 我没有收到通知。

    啊、至少最好知道这不是芯片问题、但配置似乎是错误的。

    我使用的软件是 Texas Instruments 提供的 GUI。 在图中可以看到所需的频率。 用例是用于频分多路复用器的频率合成器。

    频率:
    218,180,135、禁用、270。

    我尝试过很多次、但无法坚持使用配置。 数据表中显示了关于重新编程芯片、您需要重新校准 VCO。 这是我的最后一根稻草;这也不起作用。

    我尝试将新配置写入 EEPROM、希望它能随它一起启动。 这也不起作用。

    猜测下一步不会信任 GUI 程序并手动计算所有比率和寄存器配置...

    如果您无法让我的配置运行、您能否向我发送一个在您的终端有效的配置、该配置不是标准配置、因此我至少可以验证我与芯片的通信是否正常、芯片是否正常工作?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,顺便说一下,这解决了我的 issu 按钮,我该如何恢复它,我想给你发送 INI 文件,因为我忘了。我不能上传文件,但这里的文本:
    模式
    0  81860320
    1  81020301.
    2  81040302
    3  68840303
    4  81840314
    5  10000E45
    6  04BE24F6
    7  BD90FBF7
    8  20009D98

    端口
    0  9d.
    1fF   
    2 DF   
    3  F9.

    关键功能之一
    PRI 10   
    SEC 0   
    AUX 25   

    EXTERNAL COMPONENTS
    C4  1.
    R4  1.
    C5  1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    我们将对此进行研究、并在下周回复您。

    感谢您 耐心等待我们共同解决问题。

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:
    感谢您的持续支持、有任何新见解?
    您好、
    Guido

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:
    很抱歉耽误你的时间。 我一直在混乱的配置文件,我看到什么都不会导致任何问题. 您可以尝试使用这些寄存器设置吗? 同样、您是否使用 GUI 完成了频率规划器? 您应该能够使用它、只需选择不同的频率即可确认通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、
    感谢配置。 是的,我使用了由 GUI 提供的 frequezy 计算器工具,这是非常有趣的,你得到了如此不同的结果。
    非常感谢你的配置,我将尝试它在我的最后,但它是非常有帮助的,知道这个配置应该工作.

    您好、
    Guido。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian 这帮助我找到问题知道 konfig 是正确的帮助我找到错误在我的 SPI 接口读和写没有配置同样的那是为什么可以读,但写是. 我甚至得到了我的第一个配置运行感谢所有的帮助。

    感谢您的问候、
    Guido。