This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:时钟抖动清除器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1620786/lmk03328-clock-jitter-cleaner

器件型号: LMK03328

我们希望使用抖动清除器输出 74.25MHz 输入。 输入和输出均为 74.25MHz。

LMK03328 是否适用于单通道?

还是有另一个 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    在此用例中、您可以使用时钟缓冲器。 请参阅有关所有缓冲器产品的此链接。

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我目前正在研究片上系统 (SOC)、希望减少进入 SDI 输入端的 PCLK 信号中的抖动。

    这是我第一次使用时钟缓冲器、因此请推荐适合此用例的 IC。

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我懂了。 时钟的格式是什么?  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的格式是 1920x1080 30p 74.25mhz。

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    谢谢、我指的是您使用 LVDS、LVCMOS、HCSL 或其他格式类型。

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、使用 LVCMOS 格式

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kim。

    我将在一周结束时向您提供反馈。

    此致、

    Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    根据您尝试实现的参考时钟和抖动的噪声、以下是您可以根据您的用例进行研究的选项。  

    1 - CDCE6214 - 4 输出通道  

    LMK5B12204 - 4 输出通道  

    3 - LMK03318 - 8 输出通道  

    此外、您还可以参考 抖动清除器页面 中的更多器件。  

    此致、

    Sandra