This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571EVM:输出波形失真

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571EVM, CDCE6214, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1621819/lmx2571evm-output-waveform-distortion

器件型号: LMX2571EVM
主题中讨论的其他器件: CDCE6214、 LMX2571

尊敬的团队:

我使用的是 LMX2571EVM。 在 TICSPro 中、我会改变输出信号频率。 每次我得到一个不完美的 脉冲与轻微的振铃。 我已附上图片供您参考。 请告诉我原因。

此致  

Athira K

10.00MHz0.png13.56MHz0.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    振铃正常。  

    合成器不是数字器件、并非设计用于生成方波时钟、尤其是在低频条件下。

    如果您的应用处于这些频率、请考虑使用 CDCE9xx 和 CDCE6214 等时钟发生器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    LMX2571 支持 10MHz 至 1344MHz 范围内的频率。 那么、当您说低频时、这意味着什么? 您认为在什么频率下振铃将被消除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMX2571 是一款用于射频通信的合成器。 用户 关注 频域信号纯度(例如相位噪声,杂散)、而不是时域波形。

    如果您的应用需要方波时钟、建议使用我推荐的时钟器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

     CDCE6214 是否是固定频率时钟发生器? 或者是否可以通过命令改变频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出频率可配置。