This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:[AS SY] Renesas Clock 5P49V6965A000NLGI8 更换

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1623328/cdci6214-as-sy-renesas-clock-5p49v6965a000nlgi8-replace

部件号: CDCI6214
主题中讨论的其他器件: CDCE6214

您好的团队、

请帮助检查 Renesas 5P49V6965A000NLGI8 是否有 P2P 替代产品

如果有、您能否提供数据表供参考? 谢谢。

时钟发生器 5P49V6965A000NLGI8 VFQFPN-24//Renesas

 

此致、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:  

    您提供的 Renesas 器件没有 P2P 替代器件、但我们有相同的封装尺寸和引脚数的选项。

    • LMK3H2104 具有集成基准并使用 OTP、因此可以存储 4 种不同的配置。 该器件在出厂时已经过编程、还可以选择使用 I2C 来更新寄存器、但您需要在上电或 下电上电时重写器件。  
    • CDCE6214 具有 可实现现场编程的内部 EEPROM。

    此外、不建议将 CDCI6214 用于新设计、但它与 CDCE6214(一款较新的器件)引脚对引脚兼容。  

    此致、

    Jaryd.