This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1202:LMKDB1202 独立电源和断电

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1621027/lmkdb1202-lmkdb1202-separate-power-supplies-and-power-down

器件型号: LMKDB1202

您好、我看到 LMKDB1202 的时钟输入具有单独的电源引脚以及输出缓冲器具有单独的组电源。 我想知道、根据具体用例、是否可以使用部分/单独的电源来操作组件?

例如、如果 CLKIN0 和 CLKIN1 来自不同电源域中的不同时钟源、如果 SEL 使 CLKIN0 路由到输出、则 VDD_IN0 由 CLKIN0 源供电、且 VDD_IN1 可在 CLKIN1 未使用且也断电时断电? 基本上、在局部断电/冷备用情况下、VDD_IN 与振荡器电源共享。

同样、对于输出缓冲器/组。 如果两个输出中的一个永久未使用且 OE#连接至高电平、该输出组是否可以断电?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误你的时间。 不建议像您所建议的那样使用部分电源来操作该组件。 而是应直接禁用任何未使用的输出。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD_IN 输入端如何? 如果 VDD_IN0 通电但 VDD_IN1 未通电、CLKIN0->OUTPUT 是否仍正常工作?

    此外、VDD_IN 和 VDDO_BANK 是否可以具有不同的电压? IE 3.3V VDD_INS 和 1.8V VDDO_BANK。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不建议为相应的电源引脚提供不同的电压、也不建议将引脚悬空。

    谢谢、

    Michael