This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:工作温度范围

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1623220/cdce62002-operating-temperature-range

部件号: CDCE62002

我想知道最大工作温度范围。 在数据表中、我找到了结温 (125°C) 和建议的温度范围(最高 85°C)。 这两个值之间相差 40 度似乎很大、是否准确?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    工作温度范围为–40°C 至 85°C  

    此致、

    Sandra