This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC328A:Infineon 器件#CY7B9910-5SXI 的备选器件

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCVF2510A, LMK1C1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1621810/cdc328a-alternate-for-infineon-part-cy7b9910-5sxi

部件号: CDC328A
主题中讨论的其他器件: CDCVF2510ALMK1C1108

目前、我们正在寻找已停产的 Infineon 器件#CY7B9910-5SXI 的替代产品。

这是低偏移时钟缓冲器 80MHz  输出 24 引脚 SOIC T/R

请告诉我最近的一位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:  

    我相信最接近的匹配将是 CDCVF2510A。 但是、如果您正在更新设计、我建议您使用我们较新的时钟缓冲器系列之一、例如 LMK1C1108。