Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
器件型号: LMK04828
您好 TI 支持团队:
我正在使用 LMK04828 设计时钟树、对暂时禁用驱动源时的 CLKIN 输入要求(用于 JESD204B SYSREF)有疑问。
【系统设置程序】
我使用外部 LVDS 扇出缓冲器 (NB3L8504S) 驱动 LMK04828 CLKin0 端口。
该信号与靠近 LMK04828 输入引脚的 100 Ω 差分端接电阻器进行直流耦合。
缓冲器具有一个输出使能 (OE) 引脚。 当 OE 引脚被拉至低电平时、LVDS 输出进入高阻抗(高阻态)状态。
【我的查询】
在 LMK04828 数据表(第 10.7 节 DO 和 DON'MCU ts) 中)中、它指出:“未使用的时钟输入:未使用的时钟输入可以保持悬空“。
但是、我的 CLKIN 在物理上没有“未使用“或完全未连接;它通过缓冲器的 OE 引脚动态关闭(高阻态)、同时仍连接到布线和 100 Ω 终端。 在此高阻态下、100 Ω 电阻器上的差分电压 ($V_{ID}$) 基本上变为 0V。
您能否根据数据表规格阐明以下内容?
误触发(抖动)风险:由于 V_ID = 0V 属于接收器的阈值区域并违反最小|V_ID|规格、因此将使缓冲器处于高阻态是否会因布线拾取的环境噪声而导致抖动或错误的 SYSREF 触发?
失效防护偏置要求:为了防止任何亚稳态状态、官方是否建议添加一个外部失效防护偏置网络(例如,连接到 GND 的 P 线路上 1k Ω 下拉电阻、N 线路上 1k Ω 上拉至 3.3V)、以便在驱动器为高阻态时强制实现逻辑低电平稳定状态?
逻辑低电平与逻辑高电平:如果需要外部偏置、是否严格需要偏置到逻辑低电平以实现 JESD204B SYSREF 正常运行(以准备干净的上升沿)、或者是否也可以将其偏置到逻辑高电平?
希望您能提供详细的技术说明。 谢谢!