This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1102:有关 LEPECL 接口设计的咨询

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1621846/cdclvp1102-consultation-on-lepecl-interface-design

部件号: CDCLVP1102

尊敬的 TI 工程师:

我们使用的是 CDCLVP1102 若要将 3.3V、10MHz 时钟信号转换为 LVPECL 信号、然后将其馈送到时钟器件中。

详细说明 SCAA056 、对于 LVPECL 直流耦合和交流耦合、终端电阻的计算方法不同。

对于直流耦合、如图 1 所示、计算基于 VCC−2V
对于交流耦合、如图 2 所示、计算基于 VCC−1.3V

您能帮助我们确认交流耦合计算的基础原因 VCC−1.3V

感谢您的支持。

c347125f-1c21-4c8f-879f-67ca146e9bcb.png
                              图 1.

b71c7ef4-8c78-4cc6-9f46-ceca975ed3dc.png
                              图 2.
SCAA056.pdf