This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:TICSPRO 无法识别 LMX2594EVM

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1621703/lmx2594evm-the-ticspro-does-not-recognize-the-lmx2594evm

器件型号: LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

 按照说明下载 TICSPRO 并连接 LMX2594EVM 后。  TICSPRO 不会要求 LMX2594EVM 保持大小。  有什么建议吗?   该软件只提供了 一个 EVM 选项。  遗憾的是、EVM 选择不正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    我不太理解您的问题。 TICS Pro 不直接与 EVM 通信、而是与 USB2ANY(或 Reference Pro 板)通信。  

    您是否无法在 TICS Pro 底部亮起绿灯?