This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:有关设计变更 PCN 20260217004.1 的阐述

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1621062/tlc555-clarification-about-the-design-change-pcn-20260217004-1

器件型号: TLC555

您好:

我们最近收到的 PCN #20260217004.1、它说明了该器件 TLC555IDR 的设计变更。 请参阅随附的 file.20260217004.1.pdf 

  1. TI 能否提供一个比较 Excel 表、其中说明 PCN 实施之前与 PCN 实施之后器件之间存在的主要差异。
  2. PCN 中提到的术语“SDP"是“是什么?
  3. 新设计器件何时开始投入大规模生产?

谢谢你。

IDO

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    您是否在 2023 年末收到了 PCN 20231130002.1?  

    如果您 在 PCN 20231130002.1 TLC555IDR 之前和之后使用过 这些样片而没有产生不利影响、则预计不会出现任何问题、因为 PCN #20260217004.1 会使 TLC555IDR 更接近原始 PCN 之前的性能。  

    如果您尚未使用或不知道您在  20231130002.1 前后是否使用过 PCN、则这两个 PCN 都可能会影响关键调优应用中的操作。

    以下是  建议的第 1 次发货日期(从 PCN 开始) 的关键日期:接受 2026年5月20日 样片申请直至:2026年4月20日

    我将查看 SDP 术语。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IDO、

    SDP 支持数据包。 本文档是选择性披露。  

    当我们成为“朋友“时、我可以私下分享  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、所以请分享。

    此外、在我们使用“新“器件而不是“以前的“器件(“NEW"=“=在 PCN 实施日期之后)时、您是否会看到任何向后兼容的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IDO、

    所有版本都具有相同的功能。  

    兼容风险

    如果输出频率必须具有高容差、则可以这样做。