This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832 相关问题

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1611351/lmk04832-lmk04832-related-issues

器件型号: LMK04832

您好:

客户正在使用 LMK04832 产品、希望了解以下信息:
1.如何处理 LMK04832(包括 LVDS 和 LVPECL)的时钟输入和时钟输出
2.时钟两端的电压水平不同。 我们应该如何处理它?
3.时钟两端的级别类型不同。 我们应该如何处理它? 例如、一端是 LVDS、另一端是 LVPECL。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    您询问的是一般差分接口问题、网络上有许多配套资料、下面是一些供您参考的资料。

    https://www.ti.com/lit/an/scaa056/scaa056.pdf

    www.ti.com/.../snaa377.pdf

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-LVDS.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    客户有两个问题需要咨询。
    问题 1:LMK04832 参考时钟输入端口是否具有内置终端电阻器?
    问题 2:规格表中提供的参考用法如下图所示。 为什么端接电阻器未连接到引脚端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    CLKIN 和 OSCin 具有内部偏置、 因此需要交流耦合。 一个例外是当 CLKIN 配置为 MOS 输入时、它接受直流耦合。

    CLKIN 和 OSCin 输入为高阻抗、因此需要外部端接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    如下图所示、客户有以下问题。 请帮助回答这些问题。 谢谢!

    问题 1:为什么为源端选择 240Ω 下拉电阻? 不应该在 142~200Ω 之间选择?


    问题 2:为什么要在源端和负载端都添加串联电容器? 只在一端添加一个串联电容器是不够的吗? 建议在哪一端添加串联电容器?


    问题 3:为什么在两个串联电容器之间添加 100Ω 匹配电阻器? 我们是否需要在负载端的输入引脚附近添加一个 100Ω 端子匹配电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    由于最近的 E2E 问题、不支持所有屏幕截图和附件。  

    我假设您参考的是图 22 LVPECL 基准时钟源。

    下拉电阻值应来自 LVPECL 驱动器数据表、不同供应商的驱动器可能会建议使用不同的电阻值。

    LVPECL 信号通常是交流耦合、因此驱动器侧有电容器。 LMK04832 CLKIN 需要交流耦合输入、因此在 CLKIN 处有电容器。

    100Ω 电阻器是 LVPECL 驱动器的负载。