This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6H:数据表、主体标识、湿敏等级、胶带宽度、卷距、 引脚 1 方向象限(4 象限 — 左上或右/左下或右)

Guru**** 2910160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1623990/lmk6h-datasheet-body-marking-moisture-sensitivity-level-tape-width-tape-pitch-pin-1-orientation-quadrant-4-quadrant-upper-left-or-right-bottom-left-or-right

部件号: LMK6H

尊敬的您好

这是 Soorya、目前我们正在为我们的一家制造工厂工作。 Kindlyu 提供 数据表、 主体标识、湿敏等级、卷带宽度、卷带间距、引脚 1 方向象限(4 象限 — 左上或右/左下或右) 对于以下部件:

LMK6HA10000CDLET
LMK6HA10000ADLET
LMK6HA15625CDLET
LMK6HA15625ADLET
PLMK6CE05000CDLFT

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soorya:  

    您可以参阅 此处的器件数据表。 MSL 等级、T&R 信息等在数据表的“机械、封装和可订购信息“部分。 如果您有任何其他问题、请告诉我。