This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:LMK03318 精度检查

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1622866/lmk03318-lmk03318-accuracy-check

器件型号: LMK03318

您好团队

 

客户侧的 IC 输入要求为 25MHz +/- 50ppm。

 

LMK03318 STATUS_0 和 1 作为 LMK03318 3.3V LVCMOS 25MHz 输出的输出。

 

我们能满足这个要求吗?

 

BRS

 

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

     LMK03318 的时钟输出精度 取决于输入时钟、如果输入时钟非常精确、您将获得精确的时钟输出。  此外、LMK03318 在输入引脚上具有可配置的负载电容器、可用于进一步调整精度。

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra

    您能帮助我查看以下晶体规格足以满足您的需求吗?

    这个距离。 由于 E2E 帖子、我无法重新上传任何文件。

     您能帮我在 Webex Chat 上查看吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    出于某种原因、我也无法在此主题上上传。

    我看到、在 7M (7M50072001) 的数据表中、室温下的稳定性为+/–25ppm、但我 没有看到该器件对整个温度范围内的稳定性有任何评论。

    如果他们未观察到具有所需 频率稳定性的频率输出 、客户可使用 SECREF 上的精细频率裕量将 LMK03318 上的 XTAL 拉至+/- 50ppm。 请参阅 数据表的第 10.1.2.1 节“精细频率裕量“。  第 8.4.3 节“晶体输入接口 (SEC_REF)  “突出显示了计算电容器值的公式、第 8.7 节“可拉晶体特性“(SECREF_P、SECREF_N) 表突出显示了 XTAL 特性。   

     此外、数据表中还提供了负载电容和标称频率的详细信息  

    在启用 XO 频率裕量选项的情况下、应考虑晶体牵引度比。 实际拉电流范围取决于晶体牵引度以及片上电容(倒装芯片)、器件晶体振荡器输入电容 (CXO)、PCB 杂散电容 (CPCB) 和任何安装的板载调谐电容 (CTINE)。 修整灵敏度或牵引度 (ppm/CL)、pF = C1 × 1e6 /[2 ×(C0 + CL) 2 ]。 如果总外部电容小于晶体 CL、则晶体以高于标称晶体频率的频率振荡。 如果总外部电容高于 CL、晶体将以低于标称值的频率振荡。

     此致、

    Sandra