This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:TICS Pro - LMK04832、如何配置频率规划器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1625945/lmk04832-tics-pro---lmk04832-how-to-configure-the-frequency-planner

器件型号: LMK04832

我使用 TICS Pro 设计了 LMK04832。
附加的图像显示屏幕。
在“Clock Outputs“屏幕上、我设置了两个 100MHz LVDS 输出、两个 20MHz LVDS 输出和一个 20MHz CMOS 输出。
但是、我无法在 Frequency Planner(频率规划器)屏幕上选择 CMOS 输出。
请告诉我如何配置频率规划器。

ClockOutputs.jpgFrequencyPlanner.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arai-San、

    正确、频率规划器中缺少 CMOS、我们必须在时钟输出页面中手动选择输出格式。