This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:需要有关识别标记的帮助

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1625209/tlc555-need-help-with-identifying-marking

器件型号: TLC555

早上好的团队。  

我们已经查看了 TI TLC555QD 数据表、只能识别器件应标记为 TLC555Q。 您能提供以下建议吗?第二 行 TI49M 和第三行在前 OAEZ8 上、然后在器件背面有标记 3C415 等等 我们的终端客户询问此标记是否适用于所订购的器件。 此外、他们希望确认这些器件不是在正面带有 TI 标识的情况下制造的。 感谢你的帮助  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melissa、

    是的。 标记正确。 TI 对器件的标记方式进行了更改。 标识已更改为“TI"。“。

    2022 年 2 月 25 日设计 (PCN)

    “TI"是“是标识的替代产品。

    “49"是“是日期代码、年度的最后一位数字 (4)、月份 (9)= 2024 年 9 月

    “M"是“是汇编站点代码(墨西哥)

    AEZ8 是内部 4 字符批次代码 — 我假设“O"是“是引脚 1 点

    “3C415"是“是工具/模具标记、仅对组装地点有意义。

    我找不到特定的批次代码。 您使用的完整可订购器件型号是什么?您可以仔细检查批次代码(或发送图片)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paul — 非常感谢您这么快地回复我。 TI 门户网站出于某种原因不允许我上传器件的照片。 我可以确认它是肯定的 AEZ8 标记在部件的前面。 如果您有电子邮件、我可以将器件标识发送到、我很乐意发送出去。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    粘贴图像似乎在某些浏览器中损坏,尤其是 Firefox。您需要右键单击并选择粘贴 — CTL-V 不起作用。

    试用 Chrome 或 Edge、或者我可以直接通过您注册的电子邮件地址与您联系。

    我还需要完整的可订购器件、例如 TLC555QDR 或 TLC555QDRG4 、从而节省了我很多时间。

    您有卷带或包装盒标签吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paul — 是的,我可以告诉大家我们订购了 TLC555QDR。 我有卷带和 C 的照片。如果您可以直接给我发送电子邮件、我会将所有信息发送给您。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melissa、

    是否存在背景性能或电气测试问题而导致询问有关标记的原始问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、是的、器件在现场出现故障。 我们的 RMA 团队将提交正式的 RMA 请求、以便在零件上完成 FA — 客户询问零件故障时的标记以进行验证。 此货件已卸下并更换为另一货件中的零件、工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Melissa、  

    掌握这些信息有助于更快地获得解决方案。  

    器件顶层日期“49"和“和组装地点“M"将“将为 PCN 20231130002.1、其中 TLC555 的流程和设计发生了变更。

    RMA 和 FA 对于系统来说是不必要的、 请详细描述什么问题被视为失败。  

    请参阅此 e2e 常见问题解答、了解 PCN 带来的差异。   【常见问题解答】TLC555:性能差异 PCN 20231130002.1

    另请注意、即将推出另一个 PCN (20260217004.1)、这将消除 e2e 常见问题解答中几乎所有的差异。 第 2 个 PCN 是进行设计调整、旨在更好地与原始 TLC555 匹配。 此 PCN 的样片请求窗口处于打开状态。 我建议申请样片进行测试。