This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:关于 CDCM6208 时钟发生器的适用性

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, CLOCK-TREE-ARCHITECT, CDCM6208, TX08D, LMK61E2, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1618438/cdcm6208-regarding-cdcm6208-clock-generator-suitability

部件号: CDCM6208
主题中讨论的其他器件: TX08D、AFE5809、 LMK61E2、 LMK5B12204、CLOCK-TREE-ARCHITECT

TI 团队大家好、

我已经查看了 CDCM6208 数据表中的数据表、发现其性能规格非常有前景。 但是、在为我们的设计最终确定之前、我想澄清一下。

在我们的应用中、我们计划将此时钟源用于 TX08D 、 AFE5809 和 FPGA。 您能否确认 CDCM6208 是否适用于同时驱动这些器件、特别是在抖动性能、输出格式兼容性和整体系统要求方面?

关于此器件是否符合我们的要求、或您提出任何替代解决方案的指导和建议、不胜感激。

此致、
恶劣的衬衫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirke、

    请分享这些器件的要求、以便我们 对此进行评论。  

    或者、您可以 在数据转换器论坛上进行评论、以获取有关其要求的信息。  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:
    感谢您的答复。


    我们目前正在设计一个 8 通道超声波器件原型、需要一个超低功耗、低抖动时钟发生器、该发生器能够从单个源驱动我们模块的所有必要时钟。 我们设计中的主要元件是 AFE5809、TX08D 和 FPGA。


    我们想确认 CDCM6208 是否能够从单个源为所有这些模块提供所需的时钟信号。


    我已经在数据转换器论坛上提交了支持申请、但尚未收到回复。 我提供了以下论坛请求单的链接: AFE5809:AFE5809:AFE5809 超声波原型 ADC 时钟配置所需的澄清 


    您能否查看我们的要求并就合适的解决方案提供建议?


    此致、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的额外 信息、本 应用手册中列出了适用于医学超声前端单元的完整时钟树、您可以与客户分享  

    https://www.ti.com/lit/an/snaa311a/snaa311a.pdf

    此外、 对于后端单元 、我的理解是他们需要 PCIe 时钟、而这些时钟可以使用 LMKDBxxxx 系列。  

    如有任何其他 问题、请告诉我

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    感谢您的答复。

    在 LMKDBxxxx 系列中、您能帮助我们设计符合我们要求的时钟发生器电路吗?

    对于 AFE5809、我们决定在 TGC 模式而不是 CW 模式下运行。 根据此配置、感谢您在为 AFE5809、TX08D 和 FPGA 生成合适的时钟信号方面的指导。

    此致、

    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     LMKDBxxxx 是 PCIe 缓冲器系列。

     我之前分享的应用手册根据超声波前端单元的要求重点介绍了时钟树。   

    由于我不熟悉这些器件的要求、您必须与我分享时钟要求(通道数及其各自的频率和输出格式,抖动要求和相位噪声要求) 、以便推荐时钟树  

    此致、

    Sandra   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    感谢您对 LMKDBxxxx PCIe 缓冲器系列的阐述。

    以及我们正在设计的 8 通道超声波系统 和前端设备的时钟要求如下:


    AFE5809(8 通道 ADC 前端)

    • 设备数: 1(8 个接收通道)

    • ADC 采样时钟: 10MHz 至 65MHz

    • 时钟输入类型: 优先选择 LVDS 差分输出

    • 抖动要求: < 1ps RMS(保持 ADC SNR 性能)

    • 相位噪声: 成像质量所需的低近端相位噪声


    2、TX08D(传输部分)

    • 时钟类型: 差分 LVDS

    • 频率: 高达 250MHz(最大值)

    • 抖动要求: 低抖动可实现精确的传输时序对齐


    3. Cyclone 5E FPGA

    • 系统时钟: 50–100MHz(灵活)

    • 基准时钟: 为了实现 PLL 稳定性、首选干净的差分时钟

    • 抖动要求: 建议使用低抖动以实现可靠的 LVDS 数据采集

    根据上述要求、请为该 8 通道超声波系统建议适用的时钟树架构。

    此致、
    恶劣的衬衫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在本周结束时回复您  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对我们的答复延迟表示歉意。 根据我们对您系统的理解、以下是我使用 本应用手册就时钟树提出的建议。 这适用于更传统的超声波系统、因此我在下面添加了一个额外的时钟树、以防您也想利用 DPLL 的优势(即无中断切换,保持,ZDM)。

    传统的超声波时钟树包含更少的时钟插座且符合 JESD204B 标准;然而、使用 LMK5B12204 的树具有 DPLL 的额外优势、但需要使用缓冲器将输出扇出到 AFE。 LMK61E2 振荡器也适用于您的应用、因为它是一款基于石英的振荡器、具有更好的近端相位噪声。

    上述设计还假设所有 3 个器件的频率来自相同的频域。 为了进一步微调此时钟树、将需要有关您计划用于此应用的特定频率计划的更多详细信息。  另外、如果您想获得可帮助进行时钟树架构的额外资源、请访问 TI 时钟树架构工具的链接、供您参考。

    此致、
    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是时钟树架构工具 — webench.ti.com/.../