This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2933A:PFD Fmax 查询

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2933A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1626414/tlc2933a-pfd-fmax-inquiry

器件型号: TLC2933A

您好的团队、

我的客户考虑将 TLC2933A 作为 PFD、并计划将 10MHz 方波输入到 FINA 和 FINB。

您能否说明一下 FINA 和 FINB 的输入频率是必须低于 65MHz 还是高于 65MHz? 仅从 PFD 部分表中并不能清楚这一点。

image.png

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    本产品没有持续支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatiana:

    明白。 此产品是否有任何 EOL 计划?

    是否有 新设计的推荐替代方案?

    此致、
    伊藤和树