This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572 相位同步 — MASH_SEED 写入和包含的通道分频

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1625754/lmx2572-lmx2572-phase-sync---mash_seed-write-and-included-channel-divide

器件型号: LMX2572

您好:

 

Q1:在相位同步模式下推进相位时、通过 SPI 进行 MASH_SEED 写入的最短时间间隔是多少?  我发现、将 TICS Pro 中的“文件/导入十六进制寄存器值“与包含 15 对相同 R40/R41 (MASH_SEED) 值的文本文件一起使用、产生的结果与达到的结果不同 使用光标在 TICS Pro 的 MASH_SEED 字段中 15 次。
问题 2:数据表的第 7.3.4 节指出“请注意、在 SYNC 模式下、有一个额外的分频器、公式 2 中未显示“。  数据表的表 137/Category 3 表明使用额外分频器是 OUTx_MUX 的函数。  在 SYNC 模式下使用额外分频器且 OUTx_MUX 等于 0 且在 SYNC 模式下且 OUTx_MUX 不等于 0 时不使用是正确的吗?  表 137/3 类中注 3 的措辞似乎应该是“equal to 0“而不是“equal to 1“、这就是我寻求确认的原因。

 

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    从完成 SPI 写入到相位前进所需的时间取决于 PLL 分母。 我没有量化数据、一般而言、分母越大、时间间隔越长。  

    右侧、在 SYNC 模式下、如果 输出被分频输出、则额外的分频器被启用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您提供的信息。 我对上述第 2 季度有跟进。 数据表的第 7.3.12/公式 3 节包含变量“P"。“。  为“P"是“是来自 Q2 的同一个额外分压器、因此:

    当 VCO_PHASE_SYNC_EN = 1 且 OUTx_MUX = 0 时、P = 2
    当 VCO_PHASE_SYNC_EN = 1 且 OUTx_MUX = 1 时为 P = 1

    我正在确认“P"是否“是否只是 VCO_PHASE_SYNC_EN 的函数、还是 OUTx_MUX 也将值计入“P"。“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、P 是额外的分压器。

    当 VCO_PHASE_SYNC_EN = 0 时、P = 1。

    当 VCO_PHASE_SYNC_EN = 1 OUTx_MUX = 0 时、P = 2