This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:电容器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1625562/lmx2594-capacitors

部件号: LMX2594

尊敬的专家:

在 LMX2594 的典型应用和推荐电容器选择中、数据表采用了两个 0201 电容器(请参阅表 40)。 我能否说明这些电容器的用途是用于匹配网络? 此外、这些电容器需要满足哪些要求? 他们的 SRF 是否必须远高于 RFOUTAP 和 RFOUTAM 的预期频率?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvn:

    这些电容器的选择取决于应用。 如果应用需要 10MHz 至 15GHz 的频率、电容器在这些频率下的行为应该像短路。 我们在数据表中指定的器件可以执行此操作。

    如果应用需要相似范围内的单个频率或频率、那么我们不需要使用数据表中指定的电容器、只要它们在相关频率下的行为很短、就要选择其他电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    要清楚、当您说“行为就像短路“时、您意味着所选电容器的 SRF 应尽可能接近目标频率?  我是否必须坚持使用 0.01uF 值? 或者、只要 SRF 接近目标频率、我可以选择任何电容器吗?
    例如、如果我使用 LMX259 来输出 12.8GHz 频率、您是否对采用 0201 封装的电容器有任何建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvn:

    电容器用于阻断直流成分、但允许交流信号通过。 换句话说、它们的行为应该类似于交流信号中的 0Ω 电阻器。  

    通常、电容器供应商在其网站上提供特性数据、我们可以使用这些数据根据频率对特性进行仿真。 选择阻抗尽可能低的电容器。 在 12.8GHz 下、通常只有几个 pF。