This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:将单端削波正弦波连接到基准时钟输入(启用差分缓冲器)

Guru**** 2955710 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1624825/cdce6214-connecting-a-sing-ended-clipped-sinewave-to-reference-clock-input-differential-buffer-enabled

器件型号: CDCE6214

您好、  

我使用一个具有削波正弦波的单端时钟馈入 CDCE6214 基准时钟输入。

由于正弦波仅为 0.8Vpp、我将 CDCE6214 的基准输入选择设置为“启用差分缓冲器“。 寄存器设置是否正确?

 

我使用 100nF 耦合电容器连接时钟输入。     

25MHz ---- ||----- PRIREF_P(引脚 5)

接地 ||----- PRIREF_N (PIN6)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    我们正在调查您的询问、我将在本周结束时回复您。  

    此致、

    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaryd:

    感谢您的答复。

    我将使用 ECS-TXO-20CSMV4-250-AN-TR 作为时钟源。

    Rgds

    Dan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    由于您使用单端时钟输入、最好将寄存器设置为启用 LVCMOS 缓冲器。 这可以通过将 R24[15](IP_PRIREF_BUF_SEL) 设置为 0h 来实现。 单端摆幅能力取决于所使用的 VDD_REF 值、因此请确保该值适合 800mVpp 单端摆幅。

    您是否出于某种原因需要为应用启用差分缓冲?

    此致、
    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaryd:

    以下输入接口条件对于 CDCE6214 在单端输入中是否合适? I 将输入偏置到 0.5VDD_REF、以确保削波正弦波叠加在输入范围的中间。  您是否预计此连接会导致输入压摆率要求 (1V/ns) 出现任何问题?

    Rgds

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    接口的重新偏置部分看起来没有问题。 我看到的唯一问题是如何设置 PRIREF_N、因为这应该设置为直流偏置点 (0.5VDD_REF) 而不是 GND。 这可以通过另一个电阻分压器网络来实现、类似于原理图中的内容。

    可能还需要增加输入的摆幅。 以下是器件寄存“高“电压和“低“电压所需的输入低电压和高电压。 对于 1.8V 的 VDD_REF 输入、这意味着 VIL = 0.36V、VIH = 1.44V。 在该应用中、共模电压为 0.9V、摆幅为 800mVpp、信号向下摆动至 0.5V(高于 VIL)和最高 1.3V(低于 VIH)。

    使用这种重新偏置配置时、我没有看到压摆率要求有任何问题。

    此致、
    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaryd:

    我看到另一个问题类似的线程。 TI 设计团队评论说、对于削波正弦波、CDCE6214 可以使用差分输入模式、我们只需为输入使用交流耦合、因为它在差分模式下具有内部偏置。 此外、0.8Vpp 处于差分模式可接受的输入范围内。 这种配置使用的元件数量更少。 这与我的第一个。 您能帮助确认它是否正常吗?

    25MHz ---- ||----- PRIREF_P(引脚 5)

    接地 ||----- PRIREF_N (PIN6)

    下面是我看到的威胁主题。

    CDCE6214-Q1:使用 0.8Vpp VCTCXO 作为基准输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    为造成混淆深表歉意、看起来设计团队确实批准了这种方法、将单端输入到 PRIREF。 0.8Vpp 也确实满足差分模式的可接受输入范围规格。

    是的、配置看起来适合您的应用。

    此致、
    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaryd:

    谢谢你。

    我再也没有问题了。