This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:在 300MHz 生成线性调频脉冲波形

Guru**** 2903650 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1626570/lmx2594-chirp-waveform-generation-at-300-mhz

部件号: LMX2594

请确认、我们能否通过脉冲宽度为 10us 的 30MHz BW 在 300MHz 处生成线性调频脉冲波形。 30 μ s 和 60 μ s(使用 LMX2594)。 我们可以使用 Ref osc i/p 作为 100MHz 正弦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、这是 LMX2594 无法实现的。  

    我们没有任何 PLL 或合成器能够支持此要求。

    您可以考虑将 DAC 用于此应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生, LMX2594 的数据表说,信号可以在从 10MHz 到 15GHz 的任何地方生成, 它还说它支持 LFP(线性调频脉冲)。 但您的回答表明、在 300MHz 无法生成线性调频脉冲。 通过改变参考 i/p freq、我们能得到波形吗? 如果不建议使用哪些其他可用选项来生成上述波形。 请推荐德克萨斯州的合适器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的要求是 300MHz 输出时的 30MHz BW。 因此、在 VCO 频率 (9600MHz) 下、为 32 x 30 = 960MHz BW。 VCO 的 LFM BW 可能约为 100MHz。 LMX2594 和其他合成器无法满足您的要求。  

    请联系 DAC 论坛获取建议。