This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1208:LMK1D1208 输出电压摆幅差分

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1627309/lmk1d1208-lmk1d1208-output-voltage-swing-differential

器件型号: LMK1D1208

尊敬的 TI:

我计划使用 LMK1D1208 来驱动 PHY 的时钟基准输入。

物理层 在其数据表中具有以下要求:
-参考时钟输入 摆幅的值 差分 (Vpk-pk): 400 - 1600 mVppd

LMK1D1208 的数据表指定了以下内容:
-差分输出电压 幅度  (| VOD |): 250 - 450mV

如您所见、LMK1D1208 的输出电压被指定为差分电压 幅度 (mV) 、同时 PHY 被指定为差分电压 摆幅 (mVppd)

根据我的理解、两者之间的关系是: 摆幅= 2 x 幅度

话虽如此、LMK1D1208 可提供 2 x 350mV = 700 mVppd 这远远超出了要求 400 mVppd 物理层要求、它应该可以正常工作。

您能否确认我的理解是否正确?

提前感谢您!

您好、
彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    您的理解是正确的。 LMK1D1208 的典型单端输出摆幅为 350mVpp — 这使得典型的差分输出摆幅为 700mVpp。

    谢谢、

    Michael