This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:LMX2572:使用完全辅助校准时的相位过渡

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1627900/lmx2572lp-lmx2572-phase-transience-when-using-fully-assisted-calibration

器件型号: LMX2572LP
主题中讨论的其他器件: LMX2572

您好!

我们目前正在直接转换收发器中将 LMX2572 用作 PLL。 我们正在尝试在“跳频模式“中使用此模式。 为此、我们使用完全辅助校准模式来获得 LMX 上最短的锁定时间。 为此、我们通过转到所有频率、保存它们的值、并在我们想要进入特定频率时通过 SPI 将其加载到 PLL。 这一切都符合预期、并且输出不断变化频率。  

问题是我们看到接收到的音频有很大的尖峰。 这在 SPI 事务发生且写入每个寄存器时发生、导致 LMX2572 输出端出现急剧的相位不连续。 这种急剧的相位不连续性会导致接收到的音频出现很大的尖峰、因为它是 FM 接收器。 由于滤波等原因、这个大尖峰会拉伸一些音频并持续数百微秒。  

我们还研究了 LMX2572 的双缓冲方法、但由于通道分频器不能进行双缓冲、因此这并不适用于所有频段。 这是因为我们可能需要在通道分频器阈值之间进行“跳频“。 更改 CHn_DIV 将导致相同的相位不连续、原因与完全辅助操作相同。  

我们还尝试在完全辅助寄存器传输期间将电荷泵置于 tri 状态。 这有助于减少尖峰。 我们还尝试了使用 OUTA_PD 和 OUTB_PD 关闭输出、但这没有太大帮助。  

是否有方法可以快速更改频率(每秒 600 次)并将相位连续性保持在可接受的水平、以便将 FM 接收器上的音频尖峰降至最低?   

以下是 FM 接收器上接收到的音频的逻辑捕获结果。 在这种音频应该是平坦的地方可以看到尖峰。  

如果您需要更多数据或说明、我可以提供。 感谢您的帮助。

-Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    您的接收器是否保留了用于切换频率的保护带?

    我没有任何好主意、提高 SPI 速度可能有助于缩短编程时间、您可能已经尝试过。  

    希望编程序列有所帮助。 例如、(1) 对所有双缓冲寄存器进行编程、然后 (2) 对 CHDIV 进行编程、然后 (3) 对 R0 进行编程。