This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:相位噪声特性

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1627483/lmk5c33216-phase-noise-characteristics

部件号: LMK5C33216

您好:

我的客户询问了 LMK5C33216 的相位噪声特性。

您能否分享 245.76MHz 输出在 1kHz 至 100kHz 范围内的相位噪声特性?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您可以在数据表的图 6-9 中找到 245.76MHz 下的典型相位噪声性能。 我还建议使用 LMK5C33216 A 因为这是该器件的最新器件版本。